This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5020:无法启动 WEBENCH 设计工具

Guru**** 2536040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634455/webench-tools-lm5020-unable-to-start-webench-design-tools

器件型号:LM5020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我无法启动 webench 工具。 它仅显示“请稍候,WEBENCHRegistered应用程序正在加载。。。。”。 我尝试使用默认输入和自定义输入、它显示相同的消息。 我尝试通过浏览器缓存进行清除、但结果相同。 我正在使用 Mozilla 浏览器。 请确认如何解决。

此致
Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!
    LM5020在 WEBENCH 中不可用。 您是指其他器件吗? 或者您是否正在尝试打开任何旧设计?

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、

    您的浏览器似乎未安装或未启用 Adobe Flash。 是否可以从 get.adobe.com/.../安装 Adobe Flash Player。 如果您已经安装了 Adobe Flash、请转至 Firefox 菜单->插件(或在地址栏中键入"关于:插件")、然后 在"Shockwave Flash"插件中确保 选择了"始终激活"(如下图所示)。

    如果这无法解决您的问题-请分享工具挂起页面的屏幕截图以及操作系统、浏览器版本和闪存版本的详细信息。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具