This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPL5100:TPL5100仿真 SPICE 模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPL5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634535/tina-spice-tpl5100-tpl5100-simulation-spice-model

器件型号:TPL5100
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我是使用计时器 TPL5100来仿真直流/直流升压转换器。 在开始 PCB 设计之前、我想对其进行仿真、但我没有获得任何仿真模型。 能不能有人帮助我获得 SPICE 模型、但不能帮助我获得 ibis 模型。  

我尝试使用 ADS 与 ibis 模型进行仿真、但它不起作用。

请帮帮我。

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reddy、

    我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 我们的所有可用型号均可通过以下链接找到。 如果您需要开发模型、请联系您当地的 FAE。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta