This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice:Tina 悬挂大量数据

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634477/tina-spice-tina-hanging-with-big-amount-of-data

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA192

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

此主题与我最近发布的另一个主题相关: e2e.ti.com/.../634463

我尝试使用两个运算放大器来仿真电路、即 OPA192和 TINA-TI。 当我改变电路的两个组件时、我正在尝试评估电路等效阻抗上的 Eefect、由输入源检测到。 我可以看到我要探测的节点上的电压(相当于上述接线柱上的 VF)。 但是、当我选择后处理工具(启用保存所有分析结果)时、TINA 似乎挂起(Windoze 的"沙漏"图标表示应用正在执行某项操作、但最终也会显示"应用程序未响应"。 我等了一段时间没有成功、不得不关闭 TINA。

看起来 TINA-TI 没有设法处理生成的数据量。 我在 LT-Spice 上仿真了相同的电路、这是可以的、但我想使用运算放大器进行仿真。 我想使用。 我在 LTSpice 中导入"Alien" SPICE 模型的体验不完全是积极的、因此我希望尽可能解决这个问题。

我可能会想到一些权变措施、但如果我能提供帮助、我不想诉诸它们:我可能缺少一些明显的措施、或者可能有一些配置权变措施、允许我在没有权变措施的情况下实现我的目标。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的电路连接到此线程、我将查看它。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您能否提供联系方式、以便我可以将电路发送给您?

    谢谢、

    较旧。