This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何测量和测量电路中的阻抗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634463/tina-spice-how-can-i-measure-the-impedance-in-a-circuit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我正在尝试计算节点上看到的阻抗。 下面的电路只是我尝试实现的目标的示例。

我将 C1从1变为10nF、将 L1从1变为10uH。 我得到:

现在、我想让节点 VF1上看到的阻抗由 RLC 组成。 使用 LTSpice 只需添加一条在 V (VF1)和 I (R1)之间具有社会关系的迹线即可。

我无法简单地了解如何使用 TINA 实现相同的操作。

提前感谢您提供有关此方面的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过几个简单的步骤来仿真 TINA-TI 中的 Zin。

    在您的示例中、在电路的输入端添加一个电流探头、如下所示。
    您现在正在监控输入电压和输入电流。

    运行交流仿真、然后在生成的图解窗口中选择具有三条波浪线的图标( )。
    这将在单独的窗口中打开图形后处理器。
    电压和电流探头的参数将出现在 Available Curves (可用曲线)字段中(请参见下图)。
    选择 VIN 并按下字段下方的向下箭头。 VIN 应显示在"行编辑"字段中、如下所示。

    内置函数下拉列表中选择"/"、如下所示:

    接下来、从  Available Curves (可用曲线)列表中选择数量 i_in、然后单击向下箭头。
    比率 VIN/I_IN 应显示在"行编辑"字段中、如下所示。

    接下来、在 New Function Name 字段中输入所需的函数名称、如下所示:

    按下 New Function Name 字段旁边的 Create 按钮、函数名称应显示 Curves to Insert 字段
    窗口右上角的位置。

    按 OK、后处理窗口将消失、ZI_IN 曲线应出现在图中。

    新函数的默认垂直刻度为 dB。 要将其更改为线性单位(欧姆)、请双击的 Z_IN 垂直刻度
    此时将显示 Set Axis (设置轴)对话框、其中默认单位为 Linear (线性 dB)。

    选择 Scale 下拉菜单中的箭头、然后选择 Logarithmic 或 Linear、然后选择 OK。

    生成的图:

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、John。

    首先、非常感谢您的快速响应。 部分解决了我的问题。 当我迭代每个 L 和 C 的10个值时、我最后对100个电压和100个电流进行索引(AM1[*]和 VF1[*])。 是否有办法让 TINA 绘制所有阻抗(即 VF1[1]/AM1[1]、VF1[2]/AM1[2]等)?

    我使用它来直观地评估电路的响应、并找到我可能希望或需要更密切关注的兴趣点。 这种简单的 RLC 电路毫无意义、但对于我正在设计/分析的更复杂的 OA 电路非常有用。