This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM53600-Q1:关于使用 Webench

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632619/webench-tools-lm53600-q1-about-using-webench

器件型号:LM53600-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我对如何使用 Webench 有疑问。

如何更改为 FPWM 模式?

此致、

加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何方法 来实现它。  但我会将其移至 Webench 论坛。  也许他们会知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junya Kato、

    我们将对此进行研究。 我们将尽快返回给您。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

     感谢您使用 WEBENCH。 要在 WEBENCH 上启用 FPWM 功能,请选中“使用高级选项”下的“用户同步频率”选项,然后点击 “重新创建设计”(图中所示的步骤)。 1个)。

       请注意、FPWM 功能将在轻负载条件下提供更好的负载调节、然而、PFM/PWM 模式将在轻负载条件下提供更高的效率。  

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是供您参考的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vishwanath-San、

    我选中了"用户同步频率"选项并完成了"重新创建设计"、但效率图如下所示。
    轻负载时效率不会降低。 它有什么问题吗?

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vishwanath-San、

    我期待你的答复。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junya Kato-San、您好!

    我们的专家正在研究该器件。 我们将尽快返回给您。

    此致、
    Vishwanath