This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A 和 TPS61029的 VOUT 引脚

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61029, TPS61021A, TPS61175, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634107/vout-pin-of-tps61021a-and-tps61029

主题中讨论的其他器件:TPS61029TPS61021ATPS61175TPS61085

我对 TPS61021A 和 TPS61029有疑问。

如果 Vout 引脚输入过压额定值、IC 如何?

当  Vout 引脚输入过压额定值时、TPS61029不会出现问题。

振荡停止、不会出现反向电流。

但 TPS61021A 已损坏。 低侧 FET 短路。

请告诉我您的意见。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您添加的电压等级吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们的客户输入10V 至 Vout。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vout 上的外部电压为10V、TPS61021A 和 TPS61029都将损坏。  在您的情况下、TPS61021A 已损坏、而 TPS61029未损坏则很可能发生、TPS61029也可能损坏。 对于 TPS61021A、其允许的最大电压为7V、而对于 TPS61021A、允许的电压为4.6V。

    如果 IC 的输出电压必须为10V、请更改为 TPS61085、87、TPS61175..... 您的 Vin、Vo IO 是什么?