This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:v9.3.150.328 SF-TI 的内置 SPICE 模型错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633937/tina-spice-tina-ti-built-in-spice-models-errors-with-v9-3-150-328-sf-ti

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: OPA743

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我从 Tina-ti 页面下载了最新的 Tina-ti。

然后、我遵循了入门指南。

第一个示例使用 OPA743运算放大器。

当我尝试运行输入的电路时、我会得到与 SPICE 宏相关的错误。

打开该器件的 SPICE 宏并按下"compile"按钮时、它会引用第1行中的错误、在此错误中、我看到该行的前2个字符是 missing...namely "* O"(星号是缺失的重要字符)。

在添加星号并重新编译时、我会得到另一个错误"Invalid .ends, command。 第49行。

在这个阶段、我只是想了解如何使用 TINA-TI 而不是调试 SPICE 宏。

那么、我的问题是...如何获得一个具有无误差内置 SPICE 模型的 TINA-TI 版本...或者...如何纠正这个问题?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人阅读此内容。
    我卸载了 PC 和 REDOWNLOADED 上的版本并重新安装了 Tina-ti。
    在查看针对 opa743的宏时、看到它非常不同、因此我不太确定先前安装的错误是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moshe、
    您是否仍有问题、或者重新安装是否解决了问题?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很好,你指出了我的含糊的帖子!

    我想说的是、现在一切都在100%运转。

    我完全不知道第一次安装时出现了什么问题…

    我可以想象(虽然我不相信)我在我以前的版本上安装了它。

    我可以想象(但我不确定)我从另一个位置下载了第一次/以前的安装  

    不知道发生了什么、意味着我将来可能会重复这个问题!   :(

    此致

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moshe、
    有时、反恶意软件和/或系统权限会干扰安装。
    如果您将来有任何问题、请告知我们。 我们随时为您提供帮助。
    此致、
    John