This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM22679-Q1:用于5.15v webench 的 LM22679

Guru**** 2548440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633908/webench-tools-lm22679-q1-lm22679-for-5-15v-webench

器件型号:LM22679-Q1
主题中讨论的其他器件:LM22679

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我将 LM22679组件用于我的电源、

我需要5、15v 输出 、因此我可以使用具有外部分压器的-5版本。  

数据表第14页的末尾显示 “对于 Rfbb 和 Rfbt 之和,建议最大值为10k 欧姆”(对于-5版本,建议最大值为2k 欧姆)

当我使用 WEBENCH 工具时,Rfb1的值为47.5k 欧姆,Rfb2 的值为330欧姆

我是否应该遵循 webench 或数据表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一定会继续介绍数据表的建议。 我将把这个问题转移到 Webench 论坛、以便采取适当的措施来解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我从 Webench 重新创建了设计、但无法重现您所面临的问题。 我找到了以下5V 输出设计。

    请重新创建一次设计、如果您仍面临此问题、请告知我们。 如果您共享遇到问题的 VinMin、VinMax、Vout 和 Iout、那会很有帮助。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,看一下我的照片:

    输入电压:9 - 25伏

    输出电压:5.2V

    输出电流:3.5A

    这是 IC 的-5版本

    谢谢

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢大家分享输入条件。 反馈计算在 Webench 中略有不同。 我已根据数据表中的公式10对选择进行了整流。 更改应在下一个版本(下一周)中反映在 www.ti.com 上。

    此致、
    Vishwanath