This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP5907:未加密3.3V SPICE 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630101/tina-spice-lp5907-unencrypted-3-3v-spice-model

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们想要在 LTSpice 中模拟 LP5907-3.3、根据我的理解、您需要一个未加密的 SPICE 模型来实现这一点吗?

其他电压电平有未加密版本、但3.3V 版本没有加密版本? 有没有可用的?

此致、

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    根据 LTSPICE 的最终用户许可协议(EULA)、我们不允许在 LTSPICE 工具中开发或支持模型。

    我们将研究您的未加密模型请求、并在其上传到此器件的产品文件夹后返回给您。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、感谢您的回答。 期待这款车型!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    我们已将此器件的未加密模型发布到网络。 可能需要一天时间才能在网上显示。

    请下载并在您的应用中使用。 如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!