This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求为人体的吸力检测提供解决方案。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633302/request-to-provide-the-solution-for-suction-detection-by-human

主题中讨论的其他器件:TIDA-00250

您好、TI 专家。

我们正在寻找一种能够通过口腔检测吸气的解决方案。 您会提供它吗?

如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaka、

     我邀请您查看 TI 医疗、保健和健身参考设计: http://www.ti.com/lsds/ti/applications/industrial/medical/reference-designs-selection.page 。  您可能会发现类似的内容以供参考。  我猜此设计的关键是用于监测吸力的机械设备/传感器。  虽然 TI 不提供此类机制、但调节和处理来自传感器器件的信息是我们拥有专业知识和世界级产品的地方。  

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaka、

    压力传感器用于 CPAP 机器。
    因此、它们会感应吸气以检测患者何时吸气。

    TI 不制造实际的传感器、而是使用传感器的电子产品。
    运算放大器和模数转换器都是信号链的一部分、用于测量气流。

    从 TI 的应用和设计开始

    居家医疗保健;


      

    下面是一个医疗指南、可帮助您集中搜索。

    有多个方框图可帮助您优化搜索。
     吸入=传感器处的负压。
    第7、48、55页  

    这将有助于缩小您的聚焦产品、使其与您的物理传感器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计展示了如何使用 MSP430实现气流传感器。
    这里显示了一种检测气流的非常简单的方法。

    它是一种参考设计、不可购买、但所有设计文件和软件均可在网上找到。
    该网页包含此示例的所有可用材料。

     

    压电式气流传感器参考设计

    TIDA-00250

    http://www.ti.com/tool/tida-00250

     

    吸入事件会产生气流、压电体会感应气流。

    查看压电信号旨在控制系统事件。

     

    此 压电式气流传感器 适用于需要风扇气流检测的系统。 这可能包括服务器进气/排气气流检测以及台式计算机气流。   压电式气流传感器参考设计 是一种简单的低成本解决方案、可帮助设计人员寻找检测现有系统中是否存在风扇气流的方法。

     

    微控制器是德州仪器 MSP430系列超低功耗微控制器的一部分

    http://www.ti.com/product/msp430g2553

     

    此设计旨在为客户提供开发自己的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaka、
    我相信这些建议是有用的。
    如果有、请单击"此解决了我的问题"按钮、以便社区中的其他人可以从中受益。

    我现在将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    感谢您提供解决方案。
    我们会尝试向客户提出这些建议。

    此致。
    Kaka