This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:PCA9548A IBIS 模型

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631871/pca9548a-pca9548a-ibis-model

器件型号:PCA9548A

大家好、团队、

我在 TI 网站上下载此器件 IBIS 模型、但我发现没有输出模型。 我的客户希望使用此器件输出模型进行仿真、您能帮助我提供此器件输出模型吗? 谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南方、

    该多路复用器是一个导通 FET 器件、高电平的输出基于任一侧使用的上拉电阻器、而下拉电阻和低电平基于任一侧从器件或主器件的下拉 FET。  请记住、这是一种开漏通信架构。   让我来研究一下、但我认为这是答案。  

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    感谢您的快速响应、在我看来、漏极开路架构也应该有输出模型、您能帮您进行仔细检查吗?

    此致、
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南方、
    我要将帖子移至建模组以进行双击检查、 但该器件确实对导通 FET 连接进行了建模、输出阻抗是用户使用的上拉电阻的函数、也是总线上主器件、从器件或 PCA9548A 下拉强度的函数。 这是开漏架构、不像推挽输出驱动器那样建模。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    正如弗朗西斯所说、这是一个开关。 它不是一个开漏输出缓冲器、在此缓冲器中源极接地、栅极连接到输入。

    查看第10页的方框图、您将看到 SDA (引脚23)通过8个开关之一连接到 SDX 引脚之一。 这种类型的器件在 IBIS 中建模为[串联开关]。 请查看 IBIS 文件中的以下行:

    [串联引脚映射]引脚_2 model_name 函数表组
    4. 23 PCA9548_SDX_50_S 1

    引脚23是 SDA、引脚4是 SD0、它们构成了一个串联开关。 我不知道您使用的是什么仿真工具。 请参阅其用户指南、了解如何设置串联开关型号。

    谢谢、
    JC