This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01069:与门

Guru**** 2797505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489, TIDA-01069, SN74AUP1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632378/tida-01069-and-gate

器件型号:TIDA-01069
主题中讨论的其他器件:TIDA-00489SN74AUP1G32

您好!  

感谢您观看 TIDA-01069和 TIDA-00489有关低功耗 PIR 运动检测的介绍、这非常有趣。

我有一个问题:在 TIDA-01069中,您使用比较器到 MCU 的两个输出: PIR_OUT_HI 和 PIR_OUT_LO。
但是、如果您不需要区分 HI 和 LO (因此我们不需要知道运动方向)、那么我想我们应该在比较器之后使用与门。

您是否对与此设计匹配的与门有任何建议?

谢谢你

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillaume、您好、早上好。 我已经与我们的楼宇自动化团队的一名成员交谈过、该成员将负责回答您的问题。  姓名为 Brian Dempsey、他应在下一个工作日内回复您的问题。 感谢您关注德州仪器和我们的 TI 参考设计!  

    此致、

    John Fullilove

    经理

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    感谢您关注 PIR 设计! 要回答您的问题、2个比较器的输出行为完全取决于最终用例、安装等 我认为与与门相比、或门可能是更好的解决方案。 通常、您会在一个比较器上看到"高"值、然后在另一个比较器上看到"高"值、不一定同时看到。 这假设物体移动到足够远的 IR 字段、以创建 TIDA-01069设计指南图4中所示的信号。

    现在、话虽如此、在输出中存在一段时间、信号在电压摆动到相反的极性之前返回其原始稳态值、如 TIDA-01069设计指南的图4所示。 这意味着、在 PIR 传感器场上移动较慢的情况下、与门可能无法提供所需的输出。 另一方面、或门将在任一比较器的输出"高电平"时发出警报。

    就器件建议而言、TI 拥有许多出色的逻辑器件。 您的系统要求是什么(成本限制、尺寸、电流消耗等)?

    -Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    是的、我的故障、我查找比较器的接线速度有点太快、并且在检测到运动时输出高电平(不是我想象的低电平)、因此我们需要或门。

    在器件选择方面、我们需要非常低的功耗(在 PIR 设计中保持在微安范围内)和从1.8V 开始的输入电压范围。 我发现 SN74AUP1G32低功耗单路2输入正或门似乎适合我们的需求。 顺便说一下、本器件数据表第3和9节中的逻辑公式实际上描述了与门、可能会出现错误。
    如果您认为其他器件更适合我们的需求、我会感兴趣。

    此致、
    纪尧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高利奥、


    在布莱恩的那种人上跳、如果你放置与门、则输出将始终为0。

    实际上、您无法同时达到窗口比较器的高阈值和低阈值。

    因此、如果您只需要检测到运动的二进制信息、则可以放置或门。

    Murata 提供了一份有关 PIR 传感器的非常有趣的应用手册、可帮助您更深入地了解它的工作原理。

    www.murata.com/.../applinote_pir.ashx


    谢谢、

    此致、
    Bilal Malik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bilal、
    感谢分享应用手册、确实很有趣。

    此致、
    纪尧姆