This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA333:Tina Simulationm 异常

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA330, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633134/tina-spice-ina333-tina-simulationm-anomalies

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA330

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我一直在尝试习惯使用 TINA、TINA 在工作时是一个很棒的仿真软件、但我似乎无法使它正常工作。

例如、下面显示的原理图、当我添加到仪表放大器电路中时、OPA330出于某种原因停止工作。

如果我移除 INA333、它将再次起作用。 我在过去遇到过相同的问题、在我看来 TINA 似乎有多个 IC 的问题仿真?

使用 INA333和 OPA330进行仿真、如图所示、当我应该看到一个正弦信号时、OPA330输出的 Vout 为1.65平坦

偏置电压为1.65V 时200mVpp 的信号。

VG2 = 100Hz 时的正弦、200mVpp、偏置为1.65。

如图所示、在没有 INA333电路的情况下进行仿真、一旦 INA333被移除、OPA330就会进行正确仿真。

VG2 = 100Hz 时的正弦、200mVpp、偏置为1.65。

我根本没有改变 OPA330电路、只移除了 INA333电路。

为什么会发生这种情况?

OPA330电路的原因是、我使用它来从 INA333中移除直流偏移、但它没有振铃、在进行一些调试后、我发现了偏移

运算放大器没有执行任何操作。  请参阅此帖子 e2e.ti.com/.../633065。

感谢你的帮助。

RGS、

Bryan

e2e.ti.com/.../TINA_5F00_SIMULATION.TSC

我在这里包含了 TINA 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、
    感谢您的查询。
    我将查看您的电路、并告诉您我明天会发现什么。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我能够再现您的结果。  
    不断窃听我的是   与使用命名电线而 不是跳线(例如 VCC 和 VREF)进行的电线连接相关的持续连接警告。

    使电路正常工作的方法是用 未命名的导线替换命名的导线、并使用跳线进行 VCC 和 VREF 连接。
    跳线是"Basic"选项卡上的符号、其侧面看起来像"T"形。
    奇怪的是、仅仅删除电线名称并留下原来的电线是不够的。 它们必须替换为新的、未命名的电线。

    完成后、电路似乎正常工作。
    已连接转速电路。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../TINA_5F00_SIMULATION_5F00_rev.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    非常感谢您的帮助、您为我节省了无数小时的头刮擦时间。
    我想为了避免将来出现类似的问题、我应该始终使用跳线而不是指定的线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、
    使用跳线而不是指定电线是进行连接的最佳方法。
    作为一项现实检查、我在 TINA 帮助中查看了该信息、它实际上并未涉及建立连接、仅涉及线路/总线命名约定和限制。 我猜是为了方便识别输出。
    此致、
    John