This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62175:TPS62175

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632802/tina-spice-tps62175-tps62175

器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TPS62175的 TINA TI 瞬态模型有一个 ILIM 引脚、此引脚在实际器件上不可用。  TINA 要求连接此引脚。  此引脚连接的元件并不完全清楚、因为实际器件上唯一可能对应的引脚是"NC"(实际元件上的引脚4)。

建议您研究这个...

顺便说一下、您的人在发布这些模型之前是否确实尝试过这些模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我看到您报告的问题。 我们将在网络上修复独立模型。 此时、您可以尝试从 WEBENCH 中导出 TINA-TI 模型。 这应该具有正确的引脚排列。