This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开发单相全电流智能仪表

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, TIDM-SINGLEPHASEMETER, TIDM-1PHMTR-ESD, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629354/development-of-single-phase-whole-current-smart-meter

主题中讨论的其他器件:EVM430-F6736TIDM-SINGLEPHASEMETERTIDM-1PHMTR-ESDMSP430F6736

大家好、  

我有兴趣开发一款采用 DLMS/COSEM 协议的单相全电流智能仪表、用于数据通信。 请为我提供一个支持此要求的参考设计。  

 我有一个问题、它是否要求在仪表上运行 RTOS。  

谢谢、此致、

斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srikanth、

    感谢您的发帖。 对于单相智能仪表、我建议您开始使用我们的 EVM430-F6736。 在软件方面、我们提供以下可能对您有所帮助的 TI 参考设计。

    关于 DLMS/COSEM、我们不再支持公共领域中的旧 DLMS 库。 我们将根据机会/项目直接为客户支持更新的 DLMS 库。 请将您的电子邮件地址留在此处、以便我们能随时向您提供最新的发展动态、并从您那里获得机会/项目详细信息。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回答。

    我的电子邮件 ID 是 krisforu@gmail.com。 我请求您给我发送一封电子邮件。 因此、我可以讨论/解释有关该项目的更多信息、并提供您的所有详细信息。

    谢谢、此致、
    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth 先生:

    请回复您的官方电子邮件 ID、以便我可以向您发送 DLMS 库的 SLA。

    此致、

    Chander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chander、

    我的官方电子邮件是 srikanth@vintegrate.in。

    感谢您在电子邮件中提及这一点。

    请将详细信息发送至我的电子邮件。

    谢谢、此致、
    斯里卡纳特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chander、

    请将 SLA 发送给我的官方电子邮件。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢你的答复。 我想购买评估套件并试用一下。

    其次、我还找到了参考设计、我可以使用这些设计进行制造、还是必须支付任何费用。

    其次 、我想知道有关 DLMS 库的信息、以及如何在这些库上安装这些库。 它的成本也是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些设计仅供参考、尚未设计为最终产品。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能不能在上面指定的仪表中告诉我。 您能不能确认您上面提到的设计是否也支持 DLMS COSEM 协议 。

    谢谢、此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    您能否为我提供 用于计量的 EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM 的 BOM、原理图和源文件? 此外、我 还能为您提供  用于计量的 EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM 和 TIDM-Singlephasemeter 之间的差异。  

     

    谢谢、此致、

    斯里卡纳特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDM-SINGLEPHASEMETER 是基于 EVM430-F6736的 TI 参考设计。 对于某些 EVM、我们可能有多种基于相同 EVM (硬件)的不同 TI 设计(例如、具有不同的软件实现)。 您可以在 TIDM-SINGLEPHASEMETER 产品页面上找到您提到的所有设计文件。

    此致、

    James

    MSP 客户应用