This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP10749:PMP10749

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632838/webench-tools-pmp10749-pmp10749

器件型号:PMP10749

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

针对汽车应用的建议4-42输入 48V @ 2A 输出

我有一个不寻常的应用、即汽车应用、客户需要48伏的大容量电压 、但必须在低至4伏的电压下工作。 在70C 时。 该范围对于非隔离式解决方案而言很难  实现、因此我希望进行定制反激式设计。 TI 是否对 我可以开始的参考设计提出了建议? 此外、还希望 Spice 或 Webench 支持任何建议的起点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    当您在 WEBENCH 设计器中输入所需的输入要求时、就没有可用的模型解决方案。 我们不断添加更多解决方案、但很遗憾地通知您、我们目前没有适合您的应用的任何模型。

    此致、

    弗洛拉