This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3409HV:是否有适用于 Tina 11 - Classic 的参考设计。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632614/tina-spice-lm3409hv-does-any-one-have-a-reference-design-for-the-tina-11---classic

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3409

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:)

我正在寻找 LM3409HV 与 Iadj 引脚功能搭配使用的参考设计。

:)弗朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Frans、

    我们没有该器件的模型。 我们的所有可用型号均可通过以下链接找到。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗斯

    虽然我们没有 LM3409HV 的模型、但我们有一个适用于 LM3409的模型、由于电压限制不是在行为模型中建模的、因此很可能适合您。