This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC1G175-EP:SN74LVC1G175-EP PSPICE 模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC1G175-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632500/tina-spice-sn74lvc1g175-ep-sn74lvc1g175-ep-pspice-model

器件型号:SN74LVC1G175-EP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

 你们知道吗  ?我在哪里可以找到 SN74LVC1G175-EP PSPICE 模型?

 我使用的软件不接受 HSpice 和 IBIS 模型。 类似的 PSPICE 模型或 从 HSPICE 到 PSPICE 的转换 器也会有所帮助。

谢谢、

Mary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mary:

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 PSPICE 模型。 所有现有的 PSpice 模型均可通过以下链接找到。