This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLE2037:有源高通 RC 滤波器

Guru**** 2536740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632095/tina-spice-tle2037-active-high-pass-rc-filter

器件型号:TLE2037
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我设计了一个有源高通滤波器、当使用理想运算放大器时、该滤波器可提供完美的响应(如预期的那样)、但是当使用实际运算放大器时、我会在量程的较高端得到某种程度的尖峰。 是否有人知道导致这种情况的可能原因、如果是、我如何纠正此问题? 我附加了一些图像和.tsc 文件、以防万一。

提前感谢、

加雷斯

e2e.ti.com/.../High-Pass-Filter-Real-Amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    峰值表示高频不稳定性。 您可以在下面看到瞬态脉冲响应的情况。
    它显示了高通滤波器的预期行为、但在每次转换后都会出现额外的高频振铃。
    不稳定的最可能原因是运算放大器的寄生电容和/或与滤波器组件相互作用的开环响应。

    e2e.ti.com/.../tinadiag.emf

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的回复、我很高兴这不仅仅是我做错的事情!

    再次感谢、

    加雷斯