This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3401:使用参考 BOM 进行仿真

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629799/tina-spice-lm3401-simulation-using-reference-bom

器件型号:LM3401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

客户下载了 TINA-TI 仿真模型、他们将对其电路配置进行仿真。

客户希望仿真的参考电路只是 AN-1657 LM3401演示板提供的原理图、但 BOM 不是默认值。

他们希望使用用户指南表3中列出的 BOM。 (3.5A 应用的 BOM)

然后、他们询问以下问题。

1.您能否使用表3中列出的用于3.5A 应用的 BOM 来提供仿真电路?

或者、您能告诉我们一种修改组件的方法、使其能够与3.5A 应用的规范相对应吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFA 使用用户指南中的表3 BOM 的仿真电路(3.5A 应用) e2e.ti.com/.../snvmbe7.tsc

    请注意、我们对测试台进行了以下更改、以使其正常工作

    测试台使用的 PFET (Q1)是 TINA 标准 MOSFET、因为 PFET (Si2319DS)在3.5A 应用中无法正常工作、PFET (Si3493BDV) SPICE 模型不可用。 此外、我们还增加了 PFET Q1的 KP 值、使其正常工作。

     二极管 D1与默认 BOM 相同、因为二极管(SSB43L) SPICE 模型不可用。  

    同样供参考的是、如果我们需要更改测试台使用的任何组件的值、我们需要双击它。 将打开一个窗口。 我们可以在窗口中更改相应的参数值。

    例如、如果我们需要更改电容器的值  

    步骤1:双击组件

     

    步骤2:更改打开窗口中的电容值

     

    步骤3:单击确定。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Arpan

    感谢您的更新。

    您的3.5A 应用原理图文件可为我们提供很好的参考。
    您能看到以下请求吗?


    客户正在考虑由 LM3401驱动的 LD、如下所示。

    Vf = 2V、If = 3A


    您所连接的设计具有 D2、因此我们希望更改 D2以满足 Vf=2V、If=3A 的要求。

    您有这样的符号吗?

    或者我们将尝试更改组件值。
    更改任何二极管符号的值是否没有问题?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    请尝试从相应 LED 的制造商处导入模型。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Arpan

    感谢你的答复。

    在 VF = 2V、If = 3A 时、我们自己是否很难自定义默认二极管模型?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    以下是自定义默认二极管模型的步骤。

    请注意、VF If 参数不是直接可用的。 您需要调整上述参数、以自定义 Vf=2V & If=3A 的 LED

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta