This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO 适配器

Guru**** 2536050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629363/usb-to-gpio-adapter

我从客户那里得到了以下信息:

我们从您那里购买的两个适配器在生产车间停止工作。

LED 指示灯熄灭…Ω、未被 SW 识别

我又订购了2个、但我想看看我们是否可以修复它并调查问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    如 EVM 用户指南中所示、LED 指示 USB 枚举。 适配器可能遇到电源瞬变、损坏了其电源或主 IC。 更换是最可能的解决方案。 客户可能希望查看对信号的额外瞬态保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是要替换 TUSB3210和/或 TPS76333吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    您是否尝试断开 PMBus 连接器与电路板的连接,以查看其是否通信。 通常,我观察到,如果目标在 USB 转 GPIO 转换器之前通电,则不枚举该设备。 TUSB3210将由目标的3.3V 电源供电。 在这种情况下,USB 枚举可能不会发生。

    您可以尝试更换 TUSB3210和 TPS76333。

    谢谢、
    Sanatan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shalom Eli

    您可能需要一 个 USB 隔离器来在连接的两侧之间提供电隔离。

    发生这种情况的原因可能是接地不处于相同的电势电平。

    您的客户是否使用笔记本电脑或台式机?

    此致、

    Itzik Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不能将设备送修吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能不值得发货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、唯一的解决方案是替换所有 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法确定出现了什么问题。
    我认为更换整个适配器可能是最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意、那么谁可以确认更换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    请向我提供您的电话号码和电子邮件地址。
    由于这不是技术问题、也不能帮助论坛上的其他工程师、因此我们可以离线讨论。

    我的电子邮件地址是 y-bolurian@ti.com

    此致、

    Itzik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    eli@telsys.co。我是
    972 505262996
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    我相信我们的一位工程师已经联系过您。 希望这个问题能得到解决。

    谢谢、
    Sanatan