This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:TIDA-00195

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630456/tida-00195-tida-00195

器件型号:TIDA-00195

您好!

 找不到指示为 t2、t3、t4的 Wurth 变压器。

 750342573是否 为正确的器件型号?

您能否验证文档并最终附上文档?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frangi、

    此设计包含开关频率为500kHz 的高频脉冲变压器。

    这些变压器可从 OEM (Wurth Electronik)获得。

    您可以从公司网站在线购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kumar、

     但我问了正确的器件型号,因为 Wurth 网站上不存在其中一个。

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    TIDA-00195的 BOM 中指定的器件型号完全正确且工作正常。

    谢谢
    Varun Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我和我的客户在我们的在线网站上进行了搜索、但未返回任何内容。

    请参阅附件。

    如果您找到它、请附上它的数据表、谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、attachment...e2e.ti.com/.../Doc1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    请查找数据表的附件。 使用数据表中提供的相同规格、请联系 OEM (Wurth Electronik)、否则您可以从当地供应商处完成。

    e2e.ti.com/.../750342573_2D00_1-_2800_1_2900_.pdf

    谢谢、此致

    Varun Kumar