This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:更改 Rtrip 值。

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631880/webench-tools-tps53315-variation-the-rtrip-value

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 Webench 中、Rtrip=40.2k 的值用于设计中;

  • VIN=5V
  • Iout=4A
  • VOUT=3.3V

但是、使用 TPS53315数据表(pg.no 19、公式10)中提到的公式、在考虑上述设计值时、我们得到的 Rtrip=25.032k。

同样、设计中的 webench 使用470uF 非陶瓷电容器的 Cout 电容器;

  • VIN=5V
  • VOUT=1V
  • Iout=10A

但是,使用数据表中的方程式2 (第13页)和用 Cout=470uF 替代时,不能满足方程式2中指定的条件 。 如何选择 Cout?能否使用680uF 电容而不是470uF 电容?

为什么 Webench 显示出如此高的变化,我应该为 RTrip 和 Cout 选择哪个值?

请帮帮我。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能应该移至 Webench 论坛。 您能否分享您的 webench 设计进行分析? 您可以从 Webench 内部将其发送到 j (破折号) tucker (at) ti (dot) com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    Webench 使用与数据表相同的公式来计算 RTrip。 但 Webench 将该值限制在40k 欧姆至240k 欧姆之间。

    COUT 选择略有不同。 在选择 Cout 电容时、它会考虑输出电压纹波因数、流经电容器的 IRMS 电流、电压降额、功率损耗和其他几个参数。 但是、您可以在 BOM 页面中单击选择替代器件。 您可以看到、470uF 也在 Cout 的替代解决方案列表中。

    此致、
    Vishwanath