This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC256303:UCC256303的原理图和 PCB 符号

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631896/tina-spice-ucc256303-schematics-and-pcb-symbols-for-ucc256303

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我代表评估 LLC 控制器 UCC26303、UCC26301和 UCC26304的工程团队提出此问题。

我一直在寻找这些电路的 CAD 模型的 TI 存储库、但我找不到它们。 工程团队需要在 Altium 设计项目中使用这些模型。 您是否能够提供此类模型?

感谢您的帮助、期待您的快速回复。

此致、

古斯塔夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、

    我们将在内部向您发送指令。 我将关闭该线程。