请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、
我正在尝试创建一个简单的电平转换器电路、该电路具有与 VG1相对应的 TR 分析中以绿色显示的脉冲信号。 VG1脉冲每50ns 在高电平和低电平之间交替。 但是、适当的电平转换器可匹配5V 和1.5V 上的高电平和低电平。 但是、VF1 (红色信号)显示衰减信号。 理想的红色信号是每50ns 交替高1.5V 和低() v 的脉冲。 有人能帮我看看我做错了什么吗?