This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TS5A3160:用于研究电荷注入的等效仿真模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TS5A3160, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631551/tina-spice-ts5a3160-equivalent-simulation-model-for-investigation-of-charge-injection

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件:TINA-TITS5A3159

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我们的客户询问 TS5A3160电荷注入的调查方法。

您能否共享 TINA-TI 仿真模型以查看效果?

或者、您能否建议我们使用仿真确认行为的方法?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 我们目前没有制定此模型的计划、但如果您想构建自己的简单 SPICE 模型、建议您在应用中使用具有适当导通电阻的简单开关。 如果您想仿真完整的功能、也可以使用"受控电压源"向导在开关周围构建一些逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nikhil

    感谢你的答复。

    使用受控电压源的方式、
    但是、可能需要一段时间来了解寄生元件并将其反映在设计中。

    或者、我们应该仅考虑电阻吗?


    顺便说一下、我找到了 TS5A3159的 HSpice 模型。 我认为它与 TS5A3160类似、因此我想通过 TINA-TI 检查它的行为。

    是否可以将 HSpice 模型转换为 TINA-TI SPICE 模型?

    贝斯特雷加兹