主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、TINA 新手、我们在这个论坛上发布了第一篇帖子!
我正在为 Uni 设计级联滤波器系统、并完成了第一部分(高通)、但第二部分(低通)存在严重问题。 在低频时、我似乎会得到奇怪的响应、我不应该这样做。 我已经联系了我的讲师、他在家里试用了电路、并按其应有的方式工作。 因此、无论是在 TINA 的常规设置中、还是在单个组件中、它都必须与我的设置相关。 例如、我在尝试仿真该滤波器时遇到了两天的错误、然后被告知将电容器的并联电阻更改为1G 会修复反馈环路... 因此、我不知道我在这里是否缺少任何其他小技巧。 我上传了几张图片、其中一张图片应该是什么样子(我的讲师)、另一张图片是我的。 我的一个显然是初始增益一直降至-40dB 以下的那个、它应该不在附近。 我知道他以1Hz 的频率开始了他的频率图、而我以1MHz 的频率开始了它、但即使在1Hz 的频率下、第一个极点在我的图形上仍然可见。
提前感谢!