This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10726:如何使用给定的电阻器值将该电路达到20V?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM10011, TPS25740, TPL0401A-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631398/pmp10726-how-does-this-circuit-get-to-20v-with-the-given-resistor-values

器件型号:PMP10726
主题中讨论的其他器件:LM5175LM10011TPS25740TPL0401A-10

我看不到该电路如何使用电流电阻器值达到20V。 根据 LM5175数据表中的公式12,Vout 由 Vout =(RtoP/Rbottom)*0.8+0.8计算。 Rtop 将为49、924.9 (R6 + R7)。 Rbottom 为 R8 ||(R10 + RHW)。 如果 RHW 值为~0 (127编程、可提供最大电压)、则该值为 3462.5 (R8 || R10)。 因此、公式12给出了(49、924.9/3462.5)* 0.8+0.8 = 12.33V。 如何才能达到20V? 我觉得我在这里遗漏了一些东西、但不知道是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在详细了解这一点之后、我认为 R8a、R8b、R8C 和 R8d 电阻器可能是备用的、可用于切换 R8以达到这些电压。 根据上述计算、将 R8从115k 切换到2.1k 会将范围更改为22V-31V。 这不包括20V。 使用数字电位计来改变电压也是奇数、但必须切换电阻器才能实际改变电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈电压为0.8V。 以下输出电压值作为 R8的函数实现:

    R8. 输出电压
    115 kΩ μ A 1.14713
    9.53. kΩ μ A 4.988877
    4.87 kΩ μ A 8.997125
    2.8. kΩ μ A 15.05714
    2.1 kΩ μ A 19.80952

    公式为 Vout = VFB *(1 + R6/R8)。

    我相信设计人员的目的是为不同的输出电压切换电阻器。 我同意、数字电位计很有用、有时我们使用 LM10011来实现。 另一个选项是 TPS25740、它具有 CTLx 引脚来管理不断变化的电压。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPL0401A 是一款数字电位计。 必须将其从电路板上移除、才能使计算正常工作(或 R10)。 这可能是目的、但如果您必须将电位计移除并无论如何切换电阻器、那么为什么要先将电位计放在那里。 也许您可以使用它来校准和拨入输出电压、但它不够精确、无法实现您提供的电压值。 115k 电阻根据 POT 值提供4.09-12.3V 的范围。 9.53k -> 7.93-16.17 (5V 不在范围内)、4.87k -> 11.94-20.18 (9V 不在范围内)、2.8k -> 18-26.25 (15V 不在范围内)、2.1k -> 22.76-31.01 (20V 不在范围内)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考设计说明:"通过使用 I2C 调节 TPL0401A-10数字电位计、可选择5V、9V、15V 或20V 的输出电压、最大输出功率为50W。" 我假设这意味着电压可根据 POT 值进行调节。 我想根本不是这样。 很失望,因为这就是我要找的 您可能需要将其更改为"澄清"。