This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5035:用于 LM5035的 SIMetrix/SIMPLIS 兼容 PSpice 模型

Guru**** 2544590 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631392/tina-spice-lm5035-simetrix-simplis-compatible-pspice-model-for-lm5035

器件型号:LM5035
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的客户正在开发使用 LM5035的隔离式直流/直流电源。 他们想要使用 SIMPLIS 来模拟电路、但无法在网站上将 PSpice 模型发送到 SIMPLIS。 因此、您能否帮助获取合适的 LM5035型号、使其能够在 SIMPLIS 中使用。 或者、您是否只能提供一个使用 LM5035作为 SIMPLIS 中的控制器的半桥电路?

谢谢、我们对此表示最诚挚的谢意、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将、

    网络上的模型未加密、可以导入到 SIMetrix (SPICE)中、但不能导入到 SIMPLIS (PWL 仿真器)中。 请让客户尝试将其导入 SIMetrix (而不是 SIMPLIS)。