This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:Cin 值选择。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631334/webench-tools-tps53315-cin-value-selection

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

如何在设计中选择输入电容值(由 Webench 工具提供)、

  • VIN=5V
  • VOUT=1V
  • Iout=10A

数据表中也没有指定有关 Cin 的内容、是否有任何特定公式可供选择(用于其他设计)?  

您能不能为我提供帮助、以便我在设计不同的电压(Vin 和 Vout)电平时使用。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这主要是 Webench 问题、我将把它移至 Webench 论坛。 对于其他情况、您可以使用此近似值:

    Cin =(Iout max * 0.25)/(FSW * VinRIPPLE)、其中 VinRIPPLE 是您希望在 Vin 上允许的纹波电压量。 例如、假设有500kHz 和100mV 的纹波、则 Cout 最小值为50uF。 作为参考、数据表设计使用4 x 22uF。 这可能是 TPS53315的良好经验法则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    John Tucker 的上述公式可用于 TPS53315中的 Cin 选择。

    然而、在选择输入电容器时、Webench 会考虑 Vin 纹波因数、流经电容器的 IRMS 电流、电压降额、功率损耗和很少的其他参数。

    因此、您可以在计算出的电容值上设置高达150%至200%的安全裕度、从而提高性能。 还建议在选择电容器时考虑 IRMS 和 ESR。

    此致、
    Vishwanath