This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:Curret 观测

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630967/tina-spice-tina-ti-observation-of-curret

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: LM3401

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

TINA-TI 中有示波器。

我们能否使用示波器捕获电流?

或者是否有任何方法可以动态观察电流波形?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 TINA-TI 测试台单击"Analysis"。 选择选项

    请检查是否如下面所示选中了"启用即时图表绘图"字段

    如果选中上述字段、仿真结果窗口将在仿真运行期间出现。 下面是仿真结果窗口的快照。

    如果您有任何其他疑虑、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arpan

    感谢你的答复。

    "Enabel 即时图绘图"已启用。

    我们参考的是 LM3401的参考设计。

    我们需要在虚拟示波器中选择像 I_L1这样的电流通道。

    有可能吗?

    BestRds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虚拟示波器没有电流探头选项。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最初、示波器使用 CRT 显示器。 CRT 内部的电子束由输入电压和内部生成的扫描信号(也是电压)扭曲。 电流探测需要使用电流周围的磁场的探头。 电流探头从磁场生成电压、该电压将馈入示波器。 同样、您可以使用电流控制电压源来转换信号、并使用虚拟示波器来监控转换后的电压。

    此致、
    JC