This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7763:PMP7763

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630414/pmp7763-pmp7763

器件型号:PMP7763

您好!

我对 PMP7763 (http://www.ti.com/tool/PMP7763)有一些疑问、我想知道它是否适用于600V 至24V 调节。

1)当前设计的原理图使用特定组件、但该原理图的副本(具有完全相同的组件)是否适用于600V 至24V 降压?  

2) 2)对于 PMP7763的 PCB 设计、您有什么指导原则吗? 在将部件靠近放置时、我是否应该注意到任何问题、例如噪声等?

3) 3)变压器(器件型号 G094173LF)在任何地方均可用吗? 我似乎无法在任何地方找到组件、也无法找到任何数据表。

此致、

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!
    感谢您考虑使用 PMP7663。 您的问题答案:
    (1)它应该起作用
    (2)我找不到此参考设计的确切指南、但您可以遵循常规反激式布局指南。 有许多文章讨论了反激式布局。 Lm5172数据表中给出了一个示例。
    (3)请参阅另一篇 e2e 文章:有人发布了变压器的数据表。 该链接如下所示:

    e2e.ti.com/.../239078

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI