This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:“信任,但验证”SPICE 模型准确度

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630217/tina-spice-trust-but-verify-spice-model-accuracy

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA2137

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

这是  SPICE 模型验证的有关数据表结果的好文章。 我尝试模拟他在帖子中用作示例的电路、但没有获得预期结果。 您可以通过下面提供的链接在"评论"部分阅读他的文章和我的帖子。

这可能是我可能犯的一些愚蠢的错误、但我发现文章非常有用、可以确保我完全理解它。

我还附上了我所得到的误差的屏幕截图、其中还包含电路图。

文章链接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2017/07/27/trust-but-verify-spice-model-accuracy-part-1-common-mode-rejection-ratio-cmrr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、

    您能否共享您的 TSC 文件、以便我们重新创建问题?

    通过查看快照、我可能会看到的问题是您的除法项。 如果分母变为零、则仿真器将抛出"除以零"错误。 我建议在分母中添加一个小值、即使其(ACM + k)。 在该仿真中、与大多数时间的 ACM 相比、k 的幅度非常小。 这样、k 项不会在大部分时间影响您的仿真、而是仅在分母趋于零时才会产生影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回答。 这正是我在文章评论部分提出的问题(ACM 理想情况下为0、这可能导致此问题)、但我似乎没有遇到此问题。

    无论如何、PFA 仿真 file.e2e.ti.com/.../CMRR.TSC 都是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    您的差分设置没有输入、因为两个受控源都具有零增益。 请将两者都设置为0.5 (总计1)、然后重试。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    JC 的建议是完全正确的。 如果您将源 VCVS3和 VCVS1的增益设置为0.5 (500m)、则可以使用后处理来提取 CMRR、而不会看到零分频问题。 在这种情况下、OPA2137模型的 CMRR 等于89dB、与84dB 的典型规格稍有不同。 模型中的-20dB/十倍频程滚降也在高频时才开始、而在实际部分中滚降大约在100Hz 左右开始。 正如您现在看到的、该模型很旧、不像我们最新器件的模型那样精确。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器