This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00824:TIDA-00824中使用的金属电容器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, TIDA-00824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629999/tida-00824-metal-cap-used-in-tida-00824

器件型号:TIDA-00824
主题中讨论的其他器件:LMT70

您好!

我的客户计划在其可穿戴产品中使用 LMT70、他们正在研究该参考设计 TIDA-00824。 他们想知道用来制作金属帽的金属类型。 请给出建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、泰国人、
    请查看可帮助您理解的上一帖子。 金属的类型是通用的、取决于您的用例/成本。

    e2e.ti.com/.../534116
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    感谢你的帮助