This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00164:R74的用途

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629438/tida-00164-purpose-of-r74

器件型号:TIDA-00164

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TIDA-00164、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据 TIDA-00164、10M Ω 电阻器(R74)连接在 ADC8688的前面。

目的是什么?

为什么连接到-18V?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    这是一种低成本断线检测。 电阻器会将电压下拉至-18V、但使用 D5将电压钳位至-12V。 -12V 低于-10.24V 的最低负输入电压、因此您可以将其检测为负溢出。 如果输入线断开、则会出现负溢出、并在 PLC 软件中将其用作错误条件。

    希望这对您有所帮助、

    Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingolf、

    请您回复并回答。

    我将与客户分享这一点。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一