This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC1G3157:为 SN74LVC1G3157请求的 SPICE 模型

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629792/tina-spice-sn74lvc1g3157-spice-model-requested-for-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

主席女士,

我正在为 SN74LVC1G3157寻找通用 SPICE 模型。 在 TI 网站上、我只能找到 HSpice 模型、但这在我的模拟软件上无法运行、这可能是由于应用了加密。

这种模式是否可用?

谢谢你。

此致、Folkert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Folkert、

    我们没有适用于此器件的任何其他型号。 所有可用型号均可通过以下链接找到。 您希望在什么工具中进行仿真? TINA-TI 具有内置单极双投、如果您使用 TINA-TI、则可将其用于分析。