This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Cree CXB3070

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624491/webench-tools-cree-cxb3070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用4-5个串联的 Cree CXB3070 LED 以及一个条形散热器对 GROW 光设置进行建模。 这是可行的吗? 例如、CXA2011的较大 Cree LED 已过时、不再由 Cree 制造。 我不确定是否在 WEBENCHRegisteredLED 设计器数据库中有 CXB3070?

 2018年2月7日[LE]>解锁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解锁2/7/18[LE]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、Sorry、我们错过了您的帖子。 我们的数据库中目前没有使用交叉开关3070 LED。
    此致、
    Gerold