This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6776:需要 Kintex 7 FPGA 定制电源树设计

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627583/pmp6776-kintex-7-fpga-custom-power-tree-design-requirment

器件型号:PMP6776
主题中讨论的其他器件:TPS65400TPS53915

您好!

我们在当前项目中使用 Kintex 7 FPGA:XC7K160T-1FBG676C。 下面附加了 Kintex 7 FPGA 的电源树要求。

问题1. 请提供最佳的直流/直流器件型号以帮助我们实现电源树。 如果您可以建议可在 WEBENCH 电源设计中进行仿真的设计、这将会更有帮助。

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们要实施的解决方案使用 TPS53915和 TPS65400。

    请查找所附图像

    谢谢、此致
    Deepak V