This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-00366:TINA TI 中未给出预期的仿真结果

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-00366, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627710/tina-spice-tida-00366-expected-simulation-results-are-not-given-in-tina-ti

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件:TINA-TIAMC1301

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好

我是来自斯里兰卡的 Thilesh de Silva。 我仿真了图14的一部分。 《使用 TINA TI 最新版本的 TIDA-00366设计指南》中的直流总线电压感应电路》。 我已将我的仿真文件附加到此说明中。

问题是、我预期 AMC1301会有差分输出、但通过仿真(稳态求解器) 、VOUTP 和 VOUTN 的输出看起来非常相似、当(VDC+)-(VDC-)电压为1100V 时、仅提供 mV 范围的输出、即 VOUTP - VOUTN。 根据我的理解、如果直流总线电压为1100V、则 Accordin 应该比该值大得多(VOUTP - VOUTN)。 仿真中是否有任何错误? 这是我第一次使用 TINA TI。请向我解释。 非常感谢您提供宝贵的指导。  

 

Rgds

Thilesh e2e.ti.com/.../DC-bus-Voltage-Sense.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、

    我将查看您的电路、并尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、

    尝试从 AMC1301 TINA-TI 参考设计模型(SBAM271.TSC)开始、您可以从 AMC1301产品文件夹的"工具和软件"选项卡下载该模型。 当您对 GND1和 GND2使用相同的接地节点时、我在 TINA 中看到了一些奇怪的结果、我认为这是您所看到问题的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    首先、我运行 SBAM271.TSC 仿真、输出与 VOUTP 和 VOUTN 的预期完全相同。 然后、我从参考设计中复制了 TINA TI SPICE 模型、并将其粘贴到我的设计中。 我甚至根据参考设计中使用的方法更改了 VDD1、VDD2、GND1、GND2和其他接地端子。 遗憾的是、输出看起来与第一种情况类似。 我注意到的另一个问题是 AM1中的电流流向电压源、该电压源的电压源为1100V (VS1源)。 您能不能帮助解决这个问题、因为我想修改设计、使其能够为我的研究项目测量(-2000V)到(+2000V)。 谢谢、期待您的参与

    Rgds、

    thilesh

    e2e.ti.com/.../sbam271.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、

    尝试将您的电压轨更改为5V。 我们对 AMC1301模型进行了更改、其中包含了更宽的工作电压。 我将进一步深入探讨这一点、但您应该会看到使用5V 电源轨时获得更好的结果。 实际的芯片在3.3V 时工作正常、因此无需担心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。 我已将电源轨电压更改为5V,现在结果略有改善,但没有达到令人满意的水平。 请查看以下仿真状态和结果。

    1、当直流总线电压为1200V 时、AMC1301在稳定状态下的电压为119.19mV。 VOUTP 的输出为1.91V,这不符合数据表中给出的增益(它应该为119.19mV *8.2 = 977.358mV)。 在同一情况下、VOUTN 的输出为929.7mV。 如果我是正确的、VOUTN 的输出应为(-977mV 或更接近可访问容差的值)

    2.当直流总线电压为10V 时 、AMC1301处于稳定状态的电压为(-34909) mV。 根据数据表、 AMC 检测到的电压不应小于(-250) mV。 VOUTP 处的输出为178.94、这不是预期值。 如果忘记了可提供给 AMC 的最大值和最小值(VOUTP - VOUTN)、VOUTP shouls 的值应为(-34909mV * 8.2 =-2.86V) 在同一情况下、VOUTN 的输出为2.66V。如果我是正确的、VOUTN 的输出应为(+2.86) V 或更接近的值(具有可访问容差)。

    根据1和2的结果、VOUTN 似乎至少接近预期提供的实际输出。 请告诉我 AM1的电流读数是正确还是错误? 我还包括了我的仿真文件。 谢谢你

    Rgds、

    thilesh

    e2e.ti.com/.../6406.DC-bus-Voltage-Sense.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thilesh、

    您能否调整 VINN 上的偏置?  使用原始3.3V 电源时、Vbias 为~300mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您、现在我将获得 AMC 1301的预期输出。 您能否查看以下原理图。 我已经给出了一个通用波形。 它会在3us 内将电压电平从0V 更改为1.2kV。 当输入电压(原理图中 VG1的电压)为1.2kV 时,我设计的分压器的方法是(VINP - VINN = 220mV)。 但仿真显示(VINP - VINN)仅为99mV。 请问我的计算结果是否错误? 我只需应用分压器规则、并将比率设置为11/60000、然后将值放置到电阻器上。 同时,我在 VINN Baranch 插入了一个电阻器,以避免电流流经测量电阻(以下原理图中的 R109)。 请告诉我正确的计算方法或任何其他修改。 谢谢你

    Rgds、

    thilesh

    e2e.ti.com/.../6320.DC-bus-Voltage-Sense.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、

    您没有以电路图方式做任何错误、我相信您看到的一些错误可能来自模型本身。 我不确定它是否准确描述了偏置电流或输入阻抗。 我将让模型供应商再次进行介绍、看看他们是否可以提供任何更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的回复。 我很期待很快收到您的回复。 这个仿真对我来说非常重要、因为我们正在开发一个高频直流/直流转换器、并且大多数组件都来自德州仪器。 这就是我在完成原型设计和最终设计之前选择 TINA TI 进行仿真的原因。 感谢您、请在收到供应商的任何信息时更新。

    Rgds、
    thilesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您是否有供应商提供的任何更新? 我使用 Spice 模型尝试了仿真。 我没有给出任何结果、因为仿真因错误而中止。 我不知道该怎么做。 请帮帮我

    Rgds、
    thilesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thilesh、

    我还没有听到。  我将再次尝试、看看可能会有什么样的时间线来为您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、

    我很抱歉耽误你的时间。 我已经和供应商讨论过、需要4-5周才能获得模型的修订版。 同时、如果您想使用 AMC1301进行原型设计以评估/测试实际硬件、我可以帮助您获取一些样片器件和/或评估模块。