This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA300:TINA-

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627088/tina-spice-ina300-tina

器件型号:INA300
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用从 TI 网站下载的模型来模拟 TINA 中的 INA300。  使能引脚对任何东西都不会显示。  为什么选择此项?e2e.ti.com/.../SimulateSmartT.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请告诉我们、您运行仿真的时间有多长? 启用/禁用切换不是瞬时的。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50毫秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清这一点、我有一个在施加到使能引脚的负边沿的任一侧运行0.05s 的仿真。 在使能电平发生变化之前和之后、器件的性能是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、
    如果仿真从使能引脚低电平启动、则模型的输出将按应有的方式禁用。
    一旦使能引脚变为高电平、再次将其拉至低电平无效。

    因此、模型内部的锁存器会发生怪异的事情。

    诊断根本原因并找到解决方法需要一些时间。
    我将 在 下周初公布进展的最新情况。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我只是想告诉大家、我仍在进行这方面的工作、并将在本周结束前提供另一个更新。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我们必须在此 模型中重新设计数字控制电路。
    我目前无法提供完成日期、但一旦新模型可用、我将回复此主题。

    对于延误和由此 造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致、
    John