This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40210-Q1:SEPIC 仿真

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627854/tina-spice-tps40210-q1-sepic-simulation

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS40210PMP8671

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我尝试在 SEPIC 拓扑中模拟 TPS40210-Q1、但是、即使在运行简单的直流分析时、也会返回"未找到工作点"

e2e.ti.com/.../TPS40210_2D00_Q1-SEPIC.TSC

我通过严格遵循此 SEPIC 设计来构建此电路:  

对于 FET 和二极管、我使用以下宏创建了自己的符号:

e2e.ti.com/.../MBRS540T3.REV0.TSM

e2e.ti.com/.../NTD5C668NLT4G_5F00_REV0_5F00_LIB.TSM

如果有任何问题、请告诉我、以使电路正常工作。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我们将进行检查、并就此向您返回。

    谢谢、此致、

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    对此进行了任何更新?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我们对模型执行瞬态分析。 要查找直流器件、您可以运行瞬态分析更多时间并检查直流器件(使用附加的.tsc 文件)。

    此外、我们对您提供的原理图进行了以下更改、以使其正常工作:

    1. 软启动电容 C5更改为220nF。
    2. RC 电容 C8更改为100pF。
    3. 电阻器 R1更改为10欧姆。
    4. 耦合电感器的互感更改为10U。
    5. 反馈电阻器和 VOUT 的连接正确。

    在进行上述更改以及运行瞬态分析的情况下、模型运行正常。 PFA 已更新原理图(.tsc)和仿真结果。

    e2e.ti.com/.../TPS40210_2D00_Q1_5F00_SEPIC_5F00_STEADY.TSC

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Imran