This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3401:LT SPICE 模型或 TINA 模型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626970/tina-spice-lm3401-lt-spice-model-or-tina-model

器件型号:LM3401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

您是否拥有 LM3401的 LT Spice 模型或 TINA-TI SPICE 模型?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    我们只有适用于此器件的 PSpice 模型。 我们会将其添加到 TINA-TI 转换队列中、并在完成后立即返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nikhil

    感谢您的合作。

    你有更新吗?
    请您回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我无法将 PSpice 模型转换为 TINA 模型。
    我需要你的帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NA Na、

    PSpice 模型已加密、因此您无法直接将其导入 TINA-TI。 我们正在积极地开展这方面的工作。 完成此操作后、我们将很快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    我们已将该器件的 TINA-TI 模型和参考设计发布到其产品文件夹中。 您可以从下载设计 

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahavir

    感谢您更新此模型。

    我会尝试的!

    贝斯特雷加兹