工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
非名称(TINA Netlist Editor 格式)
(二
** 此文件由 TINA **创建
** www.tina.com **
** (c) DesignSoft,Inc. **
** www.designsoftware.com **
(二
.lib" \examples\spice\TSPICE.LIB"
.lib" \SPICELIB\Operational Amplifier.LIB"
温度-40
.AC DEC 20 10 1MEG
Tran 2N 1U
IS1 0 1 226.3M
DLED1 1 0 D_binM
.model D_binM D (Is=3.3351E-19
+ N=1.7876
+ RS=1.0901
+ EG=2.3424714469565
+ XTI=3
+ TRS1=-2.24239068344327E-03
+ TRS2=3.01638657411695E-05
+ CJO=0.0000000005)
.end
我已将此网表导入 Tina。 我发现温度范围内的结果与 LTSPICE 不匹配。 根据我的分析、Tina 似乎没有利用 LED 模型的 TRS1和 TRS2参数。 是否有人可以确认这是否正确、或解释为什么 LTSPICE 在-40C 时与 Tina 不匹配?