This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00203:TIDA-00203:大多数 CAN 帧字段在 CAN Rx 上被剥离

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/628834/tida-00203-tida-00203-most-can-frame-fields-are-stripped-out-on-can-rx

器件型号:TIDA-00203

我们在 TIDA-00203上运行 can2enet 演示 、其中 CAN 数据包在 CAN 接口上接收、然后通过以太网传输到连接的 telnet 会话。 传入的 CAN 帧由11位标识符、RTR 位、数据长度、数据字段和 CRC 组成。 当我们接收到一个 CAN 帧时、所有的 CAN 帧信息都会被去除、剩下的只是数据字段。 这是预期的。 我们想知道我们的应用如何访问其他一些 CAN 帧字段、例如15位 CRC 和帧中的其他字段。 这是不是可以通过某种方式实现的? 或者 、这些额外的 CAN 帧字段是否由 TM4C129XNCZAD 内置的 CAN 控制器在硬件中剥离、 并且无法执行任何操作来检索这些其他 CAN 帧字段? 如果有可能,需要做些什么?

Todd