This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:基于 UCC28730的反激式转换器功率因数校正和改进

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40025, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/628093/pmp40025-ucc28730-based-flyback-converter-power-factor-correction-and-improvement

器件型号:PMP40025
主题中讨论的其他器件: UCC28051

参考设计 PMP40025 (基于反激式转换器的交流/直流转换 器)在电阻负载下进行了测试。 得出的功率因数约为0.65。  

添加了无源 PFC 电路、功率因数提高到0.82。  

请建议进行任何其他电路更改或其他配置、以提高0.9至0.95范围内的功率因数

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaishnavi、
    在此感谢您关注 TI。
    我已就此与应用工程师联系、您应该很快会听到更多信息。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaishnavi、
    我与团队谈论了这一点。 要在没有有源功率因数校正的情况下实现反激式到0.9、这是非常具有挑战性的。 我建议使用诸如 ucc28051之类的器件作为反激式器件。 这是一种更常见的方法、我们可以作为单个阶段来完成。
    此致
    John