This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27714:HS 引脚向 HO 输出引脚传递高电压

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627083/tina-spice-ucc27714-hs-pin-passing-high-voltage-into-ho-output-pin

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 HS 引脚从 HO 引脚传递1/2电桥高电压并 在 HS 引脚上添加16V 齐纳二极管时压缩绘图输出中的 HO 信号的问题。

HS 引脚 被连接至 高侧 NFET 源极、从而在 低侧 NFET 上进入漏极、1/2电桥 布局。 当 两个信号发生器在不同占空比下将驱动信号生成到 HI/LI 输入中时、LO 输出中也会显示初始红色脉冲(蓝色椭圆形)、周期为80us。   

 HS 引脚是否  预计会在生产芯片中将高电压输出 HO 引脚(未显示+160V)?  

是否有什么想法会导致 HO 输出产生 如下  捕获所示的初始红色脉冲?

谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    我们将对此进行研究、但在此之前、您能否与我们共享您的确切 TSC 文件? 您可以在以下位置找到更多信息: e2e.ti.com/.../592360。 这将帮助我们更快、更高效地调试它。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    确保下面压缩了修改后的 TSC。 原始 TSC 下载 HI/LI 输入具有一个高频发生器。  HO/LO 的仿真需要很长时间才能开始生成 信号、传播延迟远超过90ns 、 输入到输出信号之间会出现较大的空值。

    我的仿真 生成的周期为80us、低侧的导通时间更长。 如果从 HS 引脚上移除齐纳二极管、您将看到 HO 上的电压尝试与 HS 的电势相匹配。  更有兴趣测量具有  用于驱动 NFET 栅极负载的 HO/LO 输出的 DBOOT、CBOOT 电荷泵的 VDD 电流。  将 HO/LO 栅极驱动输出电阻器连接到 通过 DBOOT 的 VDD 电流接地 会增加。   似乎我们应该能够  通过接地的电阻器测量 HO/LO 栅极驱动电流。 这将 使 HI/LI PWM 脉冲保持在10us 以下、并保持2.5安培、最大4安培。 我还没有验证 Tina 模型是否 能够做到这一点。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Test-UCC27714.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    请在瞬态分析窗口中选择"Calculate operating point"、然后按 OK 来仿真测试台、如下所示  

    下面是采用上述仿真设置的仿真结果。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    出色 幻象脉冲消失了、但还注意到、加载放大 器现在产生的启动毫安范围为奇数。

    在  检查初始条件的情况下、是否幸运地停止 HO 输出端的高电压?

    当  我们 按照指令的建议检查初始条件时、HS 输入偏置看起来实际上并不高于 VSS/COM 或(悬空)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    请从输入侧移除 IC1 (如下所示)。 由于 VDD 是直流电、且置位 IC=0会导致较大的 VDD 电流。
     
     
     删除 IC1后、请查看以下更新的仿真结果:
    注意:如之前的帖子所述、在瞬态分析窗口中使用"计算工作点"。
     
     
    谢谢、此致、
    Imran
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    在没有 ICL0的情况下、绝不会猜测启动仿真 CoP、但不再需要 HS 上的16V 齐纳二极管。 很棒的发现、VDD-A 现在正在产生现实的结果。

    非常感谢您和 Arpan 体贴周到的服务!