This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA 耗尽模式 MOSFET

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627463/tina-spice-tina-depletion-mode-mosfet

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想看到耗尽型 N-MOSFET 作为(简单且成本低)限流器的行为、这是...

我通过适用于 IXTT20N50的 TINA 新宏向导插入了 SPICE 模型(已附)、而不需要 TINA 提出任何问题。 使简单电路如图中所示(LED 由电阻器替代)、ERC 正常、仿真正常。

我对 LND01执行了相同的操作(已连接)、一切都正常、直到我尝试仿真并获得"零误差除法"误差。 我看到 IXTT20N50的 SPICE 模型较短、具有级别(修订版) 3、而 LND01更复杂的是级别49。 这是 TINA 的49级问题吗?

e2e.ti.com/.../IXTT20N50D.txt
e2e.ti.com/.../LND01.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zrno、

    我们将查看您的具体请求。 我们将很快返回给您、并提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zrno、

    工具开发人员的响应如下:

    "49级是 BSIM 3.3的 HSpice 表示法。 在 Tina 中、我们支持 PSPICE 语法。 PSPICE .Level 7是 BSIM 3模型。 为了在 Tina 中更加精确、我们支持 BSIM 3.1、这是 BSIM 3型号的稍旧版本。 作为一种权变措施、用户可以尝试将 level 参数从49更改为7。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我将电平从49更改为7。 不再存在"零点除法"错误、但仿真结果是错误的。 将使用其他一些仿真工具检查该模型。