This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00982:如何将 TIDA-00982 (2S1P 电池管理解决方案)用于6S 20Ah 锂聚合物电池?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982, BQ34Z100, BQ40Z50, BQ4050, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627473/tida-00982-how-can-i-use-tida-00982-2s1p-battery-management-solution-for-6s-20ah-lipo-battery

器件型号:TIDA-00982
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ40Z50BQ4050BQ34Z110

您好!

我想为 6S 20Ah 锂聚合物电池组修改 TIDA-00982 (2S1P BMS)。 为此、我需要在 TIDA-00982电路中修改哪些关键组件。  

此致

病毒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50和 bq4050电量监测计无法支持6s。 您需要将电量监测计更改为 bq34z100或 bq34z110。 对于6s 应用、充电器将正常工作。

    您需要查看器件的数据表才能进行修改。
    谢谢
    Onyx