This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:[DRA76x]没有关于哪个中断 CAL_IRQ 被映射到 TRM 中的 IPU1/IPU2的说明

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627457/tina-spice-dra76x-there-is-no-description-about-which-interrupt-cal_irq-is-mapped-to-ipu1-ipu2-in-trm

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

请参阅 DRA76x TRM、没有关于哪个中断被映射到 IPU1/IPU2上的 CAL_IRQ 的说明。

IRQ_crossbar_353是 CAL_IRQ、但在 IPU1_CX_INTC/IPU2_CX_INTC 部分中没有映射。

请帮我找到这些信息。

此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    由于这与 TINA-TI 无关、我已通知正确的组织为您查看此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    CAL IRQ 不是默认映射到 IPU 上的任何中断服务。 请检查"IPU1_CX_INTC 默认中断映射"表、并编写一个简单代码、将 CAL IRQ 映射到免费的 IRQ 服务。 这可以通过修改 CTRL_CORE_IPU1_IRQ_Y_x 寄存器中的值来实现。

    谢谢、此致、
    石尾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石尾

    让您、我尝试此默认配置。

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石尾

    在遵循您的建议后、此问题已得到解决。
    谢谢你。

    此致
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    很高兴听到! 请单击上一帖子中的"验证答案"、以指明帮助解决您的查询的步骤。

    谢谢、此致、
    石尾