This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10020:在 PMP10020设计中获得三个单独的接地端

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624724/pmp10020-getting-three-seprate-grounds-in-pmp10020-design

器件型号:PMP10020

尊敬的所有人:

我的一位对 PMP10020设计感兴趣的客户可以看到 PMP10020主页中提到的所有三个 O/P 在参数表中都是隔离的-但如果我们打开实际原理图-我们可以 看到一个 O/p 为隔离式、其他两个输出具有相同的接地、 我们能否通过更改设计来获得三个单独的接地。 如果是、则意味着如何执行? 请提供建议。

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    在本设计中、输出是隔离式的、意味着与输入隔离。

    您对彼此之间的两个隔离式输出的理解是正确的。  如果您希望全部三个隔离式元件、则需要断开引脚8和9之间的变压器、将引脚8连接到不同的接地端和输出元件。  如果您希望保持相同的输出电压、则需要更改匝数比。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Robert